This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:无 USB 枚举

Guru**** 2546770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974446/pcm2906c-no-usb-enumeration

器件型号:PCM2906C
主题中讨论的其他器件:PCM2906

您好!

我有一个最近使用板载 PCM2906进行设计的板。 我已将其连接到我的计算机并验证我具有正确的电压、但我看不到计算机对已插入设备的任何枚举或识别。  我在下面附上了原理图。  插入时应该查找什么、如何验证 IC 是否正常工作? 我的电源 LED3亮起、VCCI 线路上有4.02V 和~3.67V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您是否尝试在遇到枚举问题的计算机上测试过 PCM2906EVM (或任何其他 PCM29xxEVM)?

    内部电源有一些变化、我的家庭办公室没有电路板来与这些数字进行比较。  连接时、器件是否从 USB 端口传输任何数据?XTAL 是否振荡?

    当然、XTAL 很难在不干扰电路的情况下进行探测、但它应该在 XTO 引脚上使用正弦波振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 晶体按预期工作、这是用户错误的情况、显然我用于初始测试的所有3条 USB 电缆都不是数据电缆、并且没有连接到主机 PC。  一旦我意识到问题是电缆、系统就会按预期工作。