This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4674:输出端子上的300 Ω 电阻器

Guru**** 2645165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974907/lm4674-300ohm-resistor-at-the-output-terminal

器件型号:LM4674

大家好、

输出端子上的300欧姆电阻器有什么用途?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果未连接扬声器、300欧姆电阻器的作用类似于负载。 如果连接了扬声器负载、则该电阻器可以忽略不计、因为扬声器负载将在~8欧姆范围内。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis Fernando、

    但为什么首先需要这个虚拟负载? 即使没有连接扬声器、我也可以将其移除吗?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、当未连接扬声器时、这个虚拟负载可被移除。 这只是为了评估目的而放置在 EVM 中。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.