This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:处理未使用的 PLL

Guru**** 2559750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974370/pcm9211-handling-unused-pll

器件型号:PCM9211

您好!

我的理解是否正确、即如果不使用包含 DIR 的内部 PLL、则不需要应用 FILT、VCC、AGND 和 DGND 的 PCB 布局?
如果没有、请告诉我所需的最小 PCB 布局。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很遗憾、我还没有获得有关我的问题的信息。 那么、您能不能告诉我您的意见?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我无法找到有关滤波器引脚端接的任何信息。 使用此器件而不使用 S/PDIF 功能是相当罕见的。 您是否只是将其用作 I2S 多路复用器?

    虽然我认为如果您不使用 PLL、可以将 filt 引脚悬空、 我仍然建议填充滤波器组件值、以确保 PLL 不会出现任何稳定性问题、也不会在器件内部产生可能传播到其他功能块的额外噪声。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢你的答复。

    是的、PCM9211仅用作 I2S 多路复用器和不带 DIR 的 S/PDIF 发送器。 因此、您能否告诉我、如果不将电源电压应用于 PLL 的 VCC、是否可以使用 PCM9211?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    由于 VCC 和 VDD 需要驱动至与绝对最大规格表相同的电压、因此仍然需要施加 VCC。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢您提供附加信息。

    我知道。

    此致、
    加藤