This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA1517:在 PC 上移动鼠标时发出噼啪声

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA1517, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977794/tpa1517-crackling-noises-when-moving-the-mouse-on-pc

器件型号:TPA1517
主题中讨论的其他器件: LM1117

您好!

我们设计了一个基于 TPA1517的小音频板、安装在英特尔主板的前面板接头上。 移动鼠标时、我们可以听到噼啪声。 在同一主板接头上使用放大的扬声器时、没有噪音。 是否有任何关于该做什么的想法? 我建议添加4个晶体管以减少 PoP、但在我们的电路板上、芯片始终处于启用状态、因此应适用。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否上传原理图和简化方框图(就在 TPA1517周围)。 我需要更好地了解您的系统、然后才能开始提出建议!

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何上传? 我尝试粘贴 Snagit、但它不起作用。

    我有用于音频板和主板编解码器输出的原理图

    我们还有一个捕获噼啪声的视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何上传文件。 请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能告诉我如何将文件上传到此论坛吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我不确定您是如何尝试上传的、但您是否尝试通过单击此按钮(如下图所示)来插入文件:

    此外、如果不起作用、请尝试将文件放入 zip 文件夹并上载 zip。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标有 N/C 的器件未组装。 第一个原理图用于我们的音频板、第二个原理图是我们的主板编解码器和前置音频接头。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将尝试用开发板上使用的相同器件替换所有电容器、并订购开发板进行比较。 这是一个时间关键的项目、因此我希望尽快提供反馈。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新信息:

    当音频板由与主板相同的电源供电时、我们会听到噪音。 如果我们使用单独的12V 电源为音频板供电、噪音就会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您分享您的原理图。 从我看到的内容来看、似乎没有任何"危险信号"。 这让我相信问题可能来自电路板的布局、但您说过、不同的扬声器不会出现这种问题。 那么、普通扬声器和放大扬声器之间有什么区别?  

    您可以上传视频吗?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0561.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些其他信息:

    我们购买了 TPA1517开发板、它比我们的板更糟糕。

    当电路板直接由 PC 电源供电时、我们会听到视频噪声

    从电源的12V 引脚为电路板供电时、噪声会大幅降低

    使用外部12V 电源为电路板供电时、噪声消失。

    任何建议都将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这听起来像是您有一个"脏"的电源。 我建议在 VCC 中添加一些滤波。 如果 LC 或 PI 滤波器确实来自有噪声的电源、则可能会有所帮助。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何解释 TPA1517开发板比我们的更糟糕。 我没有找到任何与电源噪声敏感性相关的应用手册。 从哪里可以找到它? 我也感到惊讶的是、不同类型的电源和供应商会导致相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    电源抑制比(PSRR)是了解器件对电源噪声的影响程度的关键规格。 该器件的老旧性意味着它的 PSRR 不如我们一些较新器件的稳健性。 我不确定这里是否有任何适用于 AB 类器件的应用手册、但我仍在检查。  

    设置差异和电路板布局可能会影响开发板和电路板性能。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为额外的测试、我们添加了一个 LDO LM1117、该 LDO 设置为将电压降至9V、ADJ 引脚上的电流为10uF。 没有改善。 如果您有任何有关滤波电路的建议、我们将不胜感激

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否指定您在哪个系统中使用 LDO 进行了测试? 您已经讨论了3个不同的测试、因此我不想假设这是具有板载12V 的终端设备系统。

    有趣的是、LDO 未显示任何更改。 正如您所知、LDO 非常适合抑制外部噪声。 因此、除非 LDO 产生的噪声与电源噪声类似、否则也可能存在布局问题。 在我们走这条路之前、我们尝试排除电源发出的噪声、因为它看起来仍然很有可能。  

    此致、

    Robert Clifton