This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:确认以下设备是否仅支持数字麦克风输入

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, PCM1840, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974746/pcm1840-confirm-if-the-following-devices-only-support-digital-microphone-inputs

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140TLV320ADC5140

大家好、

我们的客户希望确认以下3个 TI 器件: PCM1840、TLV320ADC3140和 TLV320ADC5140是否仅支持数字麦克风输入?

他们正在开发的产品的目标是输入线路(例如从智能手机提供辅助)或麦克风。

需要确认它是否支持其他输入(麦克风电平和线路电平)。

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这些数据表的首页清楚地显示了接受模拟麦克风和线路输入信号的器件。  它们毕竟是 ADC (模数转换器):)。

    作为参考、PCM1840不接受数字麦克风输入、但其他两个器件可以同时接受模拟和数字麦克风。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的支持。

    模拟输入呢? 这3个或其中任何一个都接受模拟输入吗?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些数据表的首页清楚地显示了接受模拟麦克风和线路输入信号的器件。  它们是 ADC (模数转换器)。

     作为参考、PCM1840 不接受数字麦克风输入、但其他两个器件可以同时接受模拟和数字麦克风。

    它们均为四通道模拟器件、可接受四个模拟输入或模拟和数字输入的组合、如此处所述:  TLV320ADCx140采样率和支持的可编程处理块