This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:全芯片配置序列、单耳机麦克风配置和耳机重新插入、不会产生声音。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981944/tlv320aic3110-whole-chip-configuration-sequence-single-headset-mic-configuration-and-headphone-reinsertion-not-resulting-in-sound

器件型号:TLV320AIC3110
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3206

我在中期内正在制造一个航空耳机、但目前正在构建一个测试板、以便先尝试一些东西。 我使用的是单个扬声器、立体声耳机和单个麦克风输入、连接到耳机麦克风连接。 我将此评估/开发板基于与 Tensy 音频屏蔽类似的布置、使用 Tensy 3.2通过 I2C 进行 IC 配置、发送和接收 I2S 音频以及控制编解码器复位等

在最高层、我正在执行建议的配置序列、包括有关在更改相关寄存器之前必须关闭或静音的内容的信息。  

更详细地说、一旦我对启动顺序进行了排序、我想更好地了解固定增益与 AGC 和 PGA 之间的关系、更好地了解麦克风的音乐合成/仪器类型采样应用、而且中期也是如此、 消除驾驶舱噪声并保留用户语音信号。  

到目前为止、我在测试中观察到的一种异常行为是、我还注意到、当我从3.5mm 插孔中移除耳机时、重新插入时、音频不会恢复。

我已将当前电路板配置基于 TLV320AIC3206的 Tensy 音频库配置、但该芯片的寄存器之间没有足够的相似性来确保正确进行配置。 我可以通过 I2S 在扬声器和耳机中播放音频、更改输出音量、并且我很高兴在重新插入时除了静音耳机之外。 我能够配置麦克风并听到通过 I2S 流式传输至感应器、然后返回编解码器以在耳机上输出的音频。 Tensy 能够增加延迟等 我设法使 AGC 正常工作、但我确实认为存在一些噪声、并希望获得有关按照系统流程搜索配置空间以实现最佳性能(灵敏度、噪声抑制)的提示。 最终、这意味着驾驶舱背景噪音、但我很高兴能从更安静的环境开始工作、直至达到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我对 tensy Audio Shield 或库不是很熟悉。 您能否给我介绍一下电路板的原理图?

    AIC3206器 件可配置为执行插入和/或移除检测、但耳机放大器的通电和断电必须由主机通过 I2C/SPI 命令启动。 在系统中似乎正确处理了移除事件,但插入事件不是。


    有关如何启用此功能的详细信息、请参阅应用参考指南 www.ti.com/.../中的第2.11.1节"耳机检测"。

    处理插入事件的步骤序列将是-

    (1)用适当的去抖时间启用插入检测中断

    (2)中断后、读取粘滞标志寄存器以检查是否检测到耳机插入事件、然后

    (3)如果检测到插入事件、则为耳机放大器加电。

    请检查并告知我们上述三个步骤中的哪一个在您的系统上不起作用。  

    Diljith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:  

    感谢您的回复。 我不使用 AIC3206、而是使用 AIC3110。 我只提到了那个芯片、因为我们通过研究 AIC3206的 tensy 库代码来了解配置 AIC3110的原始代码。 您的参考指南建议是否适用于 AIC3110?  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    对于 AIC3110、请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/gpn/tlv320aic3110/的第7.3.10.5节"耳机检测"。

    Diljith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将查看此内容、并向您返回调查结果 Diljith。