主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3206
我在中期内正在制造一个航空耳机、但目前正在构建一个测试板、以便先尝试一些东西。 我使用的是单个扬声器、立体声耳机和单个麦克风输入、连接到耳机麦克风连接。 我将此评估/开发板基于与 Tensy 音频屏蔽类似的布置、使用 Tensy 3.2通过 I2C 进行 IC 配置、发送和接收 I2S 音频以及控制编解码器复位等
在最高层、我正在执行建议的配置序列、包括有关在更改相关寄存器之前必须关闭或静音的内容的信息。
更详细地说、一旦我对启动顺序进行了排序、我想更好地了解固定增益与 AGC 和 PGA 之间的关系、更好地了解麦克风的音乐合成/仪器类型采样应用、而且中期也是如此、 消除驾驶舱噪声并保留用户语音信号。
到目前为止、我在测试中观察到的一种异常行为是、我还注意到、当我从3.5mm 插孔中移除耳机时、重新插入时、音频不会恢复。
我已将当前电路板配置基于 TLV320AIC3206的 Tensy 音频库配置、但该芯片的寄存器之间没有足够的相似性来确保正确进行配置。 我可以通过 I2S 在扬声器和耳机中播放音频、更改输出音量、并且我很高兴在重新插入时除了静音耳机之外。 我能够配置麦克风并听到通过 I2S 流式传输至感应器、然后返回编解码器以在耳机上输出的音频。 Tensy 能够增加延迟等 我设法使 AGC 正常工作、但我确实认为存在一些噪声、并希望获得有关按照系统流程搜索配置空间以实现最佳性能(灵敏度、噪声抑制)的提示。 最终、这意味着驾驶舱背景噪音、但我很高兴能从更安静的环境开始工作、直至达到这一点。