This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:PGA 静音时的输入阻抗是多少?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974781/tlv320aic3104-q1-what-is-the-input-impedance-when-pga-is-muted

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

Landon、您好!  

你好。

我们的客户想知道、如果通过使左 PGA 静音、他能否将 LINE1LP 输入阻抗置于极高的状态?

请参阅下图。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    PGA 静音后、输入将不会处于高阻抗状态、SE 中的电阻大约为20-30k Ω、差分中的电阻大约为~80k Ω。  

    此致、
    Aaron Estrada