This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1798:提供 PCM1798DBR 评估套件

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, PCM1798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976077/pcm1798-pcm1798dbr-evaluation-kit-available

器件型号:PCM1798
主题中讨论的其他器件:PCM1795

 PCM1798DBR 是否有 EV 电路板建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    我们没有用于 PCM1798的评估板、但我们有用于 PCM1795的初步评估板、这与之类似。  如果业务案例合理、我们可以向主要客户提供1个器件的样片、也可以在几个月后在 TI.com 上提供。  如果您或您的客户想要样片、请直接联系我。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pual:  

    我将通过邮件与您联系、感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这是 GPE (HK)的 Vito。 我们将为我们的核心产品之一 LSX WM II 设计 PCM1798、并需要 TI 的支持来提供 EVB。 我被告知、1798年的 EVB 将不可用、而是 PCM1795。 我想知道何时可以使用此 EVB、以便我们可以开始工程工作。 或者是否有其他方法可以帮助我们加快该过程?

    感谢您的盛情款待。

    此致、

    Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vito:  

    样片已获得批准、应在第二天或第二天发货。  达拉斯的恶劣天气减缓了审批流程、但现在应该可以了。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。

    好消息。 是否可以通过优先快递将其发货、以便我们在下周有时可以收到它?

    此致、

    Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试加快发货速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    希望跟进 PCM 1798 (1795)和 PCM 1789两个 EVB 的交付情况。 不确定是否已派单?  

    请帮助提供发货详细信息。

    非常感谢。

    此致、

    Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    今早,香港共接获1795及1789辆巴士的电动巴士。 非常感谢您的帮助和支持。

    此致、

    Vito