This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:具有双路线路驱动器的扩展信号

Guru**** 2825155 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS191, DIT4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975037/dit4192-expansion-signal-with-dual-line-driver

器件型号:DIT4192
主题中讨论的其他器件:SN75ALS191

各位专家、您好!

我的客户希望从 TX 输出生成两条信号线(SPDIF 和 AES/EBU)。
例如、通过将双路线路驱动器(例如 SN75ALS191)与 DIT4192的 TX+/TX-输出相连、实现 SPDIF 和 AES/EBU 线路。
有可能吗?
此外、如果可能、您能否告诉我他们应该注意什么、并推荐双路线路驱动器?

如果您能给我建议、我将不胜感激

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    只要终端正确、我就看不到任何问题。 S/PDIF 通常是不平衡的信号、AES3是平衡差分信号。 请注意、各协议之间的通道状态位在技术上也不同、因此、如果您使用这些状态位、则必须选择如何分配这些位。 我不熟悉线路驱动器产品系列、但不难找到合适的器件。 您可以考虑为您正在考虑的零件创建另一个帖子。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢你的答复。
    我理解、如果终止正确、可能没有问题。
    正如您所建议的、我将询问接口论坛专家。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi