This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:EVB 请求

Guru**** 2585415 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980711/pcm1789-evb-request

器件型号:PCM1789

尊敬的 Paul:

我们希望获得用于新项目评估的 PCM1789 EVB。 但是、有人告诉我 EVB 不可用。 有没有解决方案可以帮助我们的工程师解决这个问题?

谢谢

此致、

Vito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有一个 PCM1789EVM 可用于直接采样。  请询问您联系的 TI FAE 以联系我。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回复。 我刚才已联系 Arrow HK 申请 EVB。 不确定本周是否可以将其与 PCM 1798 (1795) EVB 一起运送?

    此致、

    Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是否要跟进 PCM1789 EVB 的发货?

    非常感谢。

    Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1789EVM 现已发货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我相信 PCM1789和1798的 EVB 都已发货、对吧?

    非常感谢您的所有支持和帮助。  

    此致、

    Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两者都已发货。