This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:修正 PCM2912A 上的 USB 描述符

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972822/pcm2912a-amending-usb-descriptors-on-pcm2912a

器件型号:PCM2912A

大家好、

我的客户想要修改此器件上的 USB 描述符、数据表和用户手册中说可以完成、数据表中说:  可以根据请求修改 USB 描述符、但无法说明流程。  他是一名重要用户(50K 单位以上)。

我们如何获得这些器件的此修正?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此功能不再可用。  请参考以下常见问题解答主题:

    e2e.ti.com/.../2904121

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、这需要自定义掩码、我们不再提供此服务。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否绝对确定这是一个定制掩码、对于基本上只有几个字节的内容、使用定制掩码似乎非常罕见、大多数半制造商在90年代就停止了这种做法、 传闻的评论表明、可以在最终测试后对其进行编程、并且器件上有两个通常用于此目的的未识别测试引脚、如果我们有数据格式、我们可以安排对器件进行编程、但会使客户面临风险、 对于200K 以上的器件而言、这是一个机会、因此值得付出一些努力。如果可以的话。

    感谢您的任何帮助

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以确认、向我们的应用团队提供的有关这些产品的所有信息都确认 PCM29xx USB 音频器件不再提供此功能。  我们知道这不是您希望的、但如果这是您的应用中的一项要求、您可能需要寻找另一种选择。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/785330/2904121#2904121