This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:未使用的 FILT 引脚

Guru**** 2766325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974368/pcm9211-unused-filt-pin

器件型号:PCM9211

您好!

如果不使用内部 PLL、您能否告诉我如何处理 FILT 引脚?
我对 FILT 引脚可以保持悬空的理解是否正确?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很遗憾、我还没有获得有关我的问题的信息。 那么、您能不能告诉我您的意见?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    让我们在这里将讨论合并为1个主题:  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢您的回答。

    我理解并将继续在上面的主题中与您讨论。

    此致、
    加藤