This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:在从模式下运行

Guru**** 2619035 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980238/pcm4222-running-in-slave-mode

器件型号:PCM4222

你好。  系统中的4个 PCM4222、一个主器件和三个从器件。  是否使用所有四个器件的控制引脚(fs0/FS1、OW0/OWL1和 FMT0/FMT1)或仅使用主器件?  任何意见都值得赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    每个器件的控制引脚需要单独配置。 您还需要确保为每个器件正确配置子引脚、以便按顺序对齐数据。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Zak。

    我假设转换器的所有控制引脚都可以毫无问题地连接到单组线路?  比如对采样率、字速率等进行全局控制?

    我的印象是、子引脚用于 TDM 格式、其中数据输出多路复用到单路总线上。  在这种情况下、会为所有转换器提供其各自的 AES 编码器。  在这种情况下、子引脚是否仍然适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、如果需要、可以将控制引脚连接在一起并使用 GPIO 驱动高电平/低电平。 我假设您使用的是 TDM 模式、因为一个器件是主器件、而另外3个从器件、但如果您使用单独的 I2S 总线、则表示正确、子引脚都可以连接到低电平。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    木制  谢谢!