This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:使用 TPA3255来驱动采用 BTL 和 PBTL 配置的变压器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974598/tpa3255-using-tpa3255-to-drive-a-transformer-in-btl-and-pbtl-config

器件型号:TPA3255
您好!
希望这能在大流行病中给您带来良好的发现。
我们打算将 TPA3255 D 类放大器用于隔离式信号生成应用、因此我们希望在 BTL 或 PBTL 模式下将器件与输出中的变压器配合使用。
我碰巧在2017年的支持论坛上阅读了一篇文章、其中提到了应用手册"关于我们对音频应用的变压器进行的一些测试"。
如果有人可以分享应用手册或有关驱动变压器、变压器设计、预防措施等的其他相关信息、那将会是一件很棒的事情
我们已经提供了2个 TPA3255 EVM、我们可以在一天左右的时间内构建变压器、以便几乎立即开始测试、
此致、
Tanmay Sutaria。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanmay、

    让我看看我是否能找到它。 这是一份不完整的应用手册、因此它从未发布。  

    此致、  

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanmay、

    我找到了它。 我很快会将其发送到您的电子邮件!  

    如果您在下一个小时内未收到、请告诉我。  

    此致、

    Robert Clifton