This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:DIX4192接口

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192, SRC4392, SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981564/dix4192-dix4192-interfacing

部件号:DIX4192
主题中讨论的其他器件: SRC4392SRC4382

案件编号:CS0423242

简短描述:T.I.# DIX4192接口连接至 Audinate Dante Brooklyn II CPU

案例详情或评论:

我想将 T.I.# DIX4192 (数字音频接口接收器和发送器)连接到 Audinate Dante Brooklyn II 模块(CPU)。 布鲁克林 II CPU 将是主 CPU、而 DIX4192将是接收和发送的从 CPU。 我是否需要异步采样率转换器来实现这一目的? 如果是、我可以使用 T.I.# SRC4382或 T.I.# SRC4392吗?
此外、该器件是否会存在一段时间、或者是否要放在"不适用于新设计"列表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们不熟悉 Brooklyn II CPU 以及总体应用要求是什么、它们决定了是否需要 ASRC 功能。

    在 CPU 的发送端(总线主控)->到 DIX4192->到 AES 流不需要任何 ASRC 操作、前提是下游 AES 应以与 CPU ASI 总线相同的采样率运行。

    在接收端、从传入的 AES 流->到 DIX4192 ->到 I2S 到 CPU (总线主控)、 由于 DIX 器件中的接收器模块通常用于驱动作为 ASI 主器件的传出 I2S 流、因此可能需要 ASRC、并且 CPU 主器件 BCLK/WCLK 信号不太可能与 AES 流时序和采样率正确匹配。  我们认为、在该配置中、仍在从设备移动中操作 DIX 的解决方案是使用从 DIX4192中的 DIR 模块恢复的 MCLK 作为 CPU 的主时钟输入、然后将主 BCLK/WCLK 信号生成到 DIX4192以进行计时 输出数据。  这样、从传入 AES 流恢复的 MCLK 时钟仍将使 CPU ASI 总线与数据同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、

    感谢您的回答、这基本上解答了我的问题。 感谢您的帮助! 我想我需要在接收端使用 ASRC。 那么、我可以使用 SRC4382或 SRC4392代替 DIX4192、因为它们已经在芯片中内置了 ASRC 以及 DIR 和 DIT 函数?

    提前感谢、

    Jim Berry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是正确的、并且可以使用 SRC 中的附加功能来调整 SRC 中 DIT 模块的 S/PDIF 输出的采样率、这对于 DIX4192也是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    好消息、我的所有问题都得到了解答! 非常感谢!!!

    此致、

    Jim Berry