This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2:您能否即时更改 BD 和 SPW 模式之间的调制?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975098/tpa3139d2-can-you-change-modulation-between-bd-and-spw-mode-on-the-fly

器件型号:TPA3139D2

或者、至少可以在不关闭放大器电源的情况下将扬声器静音并更改它吗?


谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    当器件处于关断/静音状态时、您绝对不应更改 BD 和1SPW 之间的调制!

    现在、当它处于静音操作时、内部系统的其余部分应在静音时仍处于开启状态。 在器件开启时更改模式可能会导致一些问题。 尽管如此、它可能会起作用、但由于我们没有验证要作为此类器件运行的器件、因此执行此操作存在固有的风险。  

    当器件处于 SD 中时、尝试此操作不会出现问题。  

    此致、

    Robert Clifton