主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204、 TLV320AIC3206、
使用当前托管的数据表版本并尝试设置 PGA/ADC。 第7.3.9.1段多次引用第1页寄存器47、但寄存器映射仅显示
请告诉我如何调和这些差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用当前托管的数据表版本并尝试设置 PGA/ADC。 第7.3.9.1段多次引用第1页寄存器47、但寄存器映射仅显示
请告诉我如何调和这些差异?
此外、麦克风 AGC 注释的示例配置具有高度误导性:
###################### AGC 启用示例代码################ ##切换到页0 w 30 00 00 #设置 AGC 使能和目标电平=-10dB #如果在语音过程中发生削波、则可以设置更低 #考虑到最大增益 w 30 56 A0 # AGC 迟滞=禁用、可以调整目标电平。 噪声阈值=-90dB #如果应用 中存在噪声背景、则应将噪声阈值设置为更高的水平 w 30 57 FE # AGC 最大增益= 40dB #更高最大增益是获得低灵敏度 MIC 之间的折衷、 背景 #声噪 #麦克风偏置电压(MICBIAS)级别可用于更改麦克风灵敏度 w 30 58 50
您已使用不相关的寄存器命令将与代码相关的注释内联到注释下方。 例如:
W 30 56 A0 # AGC 迟滞=禁用、噪声阈值=-90dB
其中寄存器0x56与迟滞启用/禁用或噪声阈值设置无关。
此外、
#攻击时间=864/FS w 30 59 68
已注释掉该命令、我相信这并不是您的意思。
您好、Simon、
感谢您指出这一点、并对此处的错误表示歉意、我将在即将进行的数据表修订版中做一个修复说明。
对于 MIC PGA、P1、R47不存在、并且看起来存在一些复制过错误。 您可以使用 AIC3111数据表查看该寄存器的编程方式、因为它具有该寄存器。 对于第7.3.9.1节中提到的前馈电阻、该值应为寄存器48而不是47。
此外、感谢您指出 AGC 示例代码中的错误。 我没有这样做、也将通过更新数据表来解决这个问题。 再次对错误表示歉意。
此致、
Aaron Estrada
您好、Aaron、
感谢您的说明。 同时也感谢您在电路板上了解有关示例数据的要点。 我意识到您不会为驱动程序提供支持、但如果可以更清楚地链接到 SLAA446、"使用 TLV320AIC3204/54/3100/10/11/20/36器件中的 AGC、DRC 和蜂鸣器功能"、这将会很有帮助、 这是您提供指导的最佳来源、但没有明确标记为提供主要功能/功能的可能(更不用说推荐)配置的唯一来源。
TLV320AIC3206至少包含 SLAA463B"TLV320AIC3206应用参考指南"、我看不到 与 TLV320AIC3110等效的指南。 请有人吗?
Simon
您好、Aaron、
感谢您的帮助。 我在中期内正在制造一个航空耳机、但目前正在构建一个测试板、以便先尝试一些东西。 我使用的是单个扬声器、立体声耳机和单个麦克风输入、连接到耳机麦克风连接。 我正在执行建议的配置序列、包括有关在更改相关寄存器之前必须关闭或静音的内容的信息。 我还注意到、当我从3.5mm 插孔中移除耳机时、当我重新插入耳机时、音频不会恢复。 我想更好地了解固定增益与 AGC 和 PGA 的对比、更好地了解麦克风的音乐合成/仪器类型采样应用、同时更好地了解中期驾驶舱噪声的消除和用户语音信号的保存。
我意识到、这是有关上述文档的主题。 我是否应将其标记为已解决并提出与这些问题相关的问题?
Simon