This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:I2C 快速模式(最小 TR、TF 规格)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974553/tas2563-i2c-fast-mode-min-tr-tf-specification

器件型号:TAS2563

您好、专家、

TAS2563 I2C 快速模式最小 TR、TF 规格为20 + 0.1xCb (ns)。

另一方面  、UM10204位于下方、

TR min = 20 (ns)、TF min = 20 x (Vdd/5.5)

客户无法估算其电路板上的实际 CB 值。 它们是否可以使用 UM10204值实现最小 TR 和 TF?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mukuno-San、

    我们的团队将查看此 e2e 主题、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、  

    如果电路板已经构建、那么您可以始终测量上升和下降时间来计算电路板的 CB 值。 如果仍在设计中、客户无法估算 CB、您可以始终使用数据表中的最大 CB 值(400pF)来估算最坏情况。 这将提供60ns 的上升和下降时间。  

    另一种选择是使用诸如 Saturn PCB ToolKit之类的 PCB 计算器。 您可以使用此工具中的"导体阻抗"选项卡、根据布线属性估算电容。 这不会考虑您在 I2C 总线上拥有的任何其他器件、但如果您的 PCB 设计工具不支持进行此计算、这是一种粗略估算的好方法。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin-San