This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:寄存器映射

Guru**** 2533640 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970613/tas5825mevm-register-map

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

您好!

是否有详细说明 TAS5825的整个寄存器映射的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalin、

    寄存器映射可在 TAS5825M 数据表的第7.6节中找到。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想谈谈一个特别的问题。

    当我更改 PPC3上的主增益(如下所示)时,我可以看到 I2C 交互  

    您能告诉它也写入哪个寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是与 DSP 相关的寄存器、在"TAS5825处理流程"中进行了描述。 谢谢!

    此致、

    Sam