This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TPS22916的电源时序和输出延迟时间

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974061/tlv320aic3120-power-supply-timing-and-output-delay-time-with-tps22916

器件型号:TLV320AIC3120
主题中讨论的其他器件:TPS22916

大家好、团队、

我的客户对带负载开关 TPS22916的 TLV320AIC3120的电源时序和输出延迟时间有疑问。

客户正在考虑使用如下所示的负载开关为编解码器 TLV320AIC3120供电。

・DVDD⇒1.8V 由负载开关供电。
・A VDD 和 HP VDD⇒通过负载开关提供3.3V 电压

关于负载开关 TPS22916 (慢类型)数据表第7页上的 tON 和 tRISE 规格如下所示。

・吨
VIN = 3.6V 1700 μS
VIN = 1.8V 3000 μS

・TRISE
VIN = 3.6V 900 μS
VIN = 1.8V 1400 μS

总输出延迟时间预计如下所示。

Vin = 1.8V μS 时间 tON + tRISE:3000 μ s + 1400 μS⇒4.4ms
Vin = 3.6V μS 时间 tON + tRISE:1700 μ s + 900 μS⇒2.6ms

就上述负载开关的 TON 和 tRISE 规格而言、TLV320AIC3120电源序列似乎不会以 DVDD⇒A VDD 和 HP VDD 的顺序启动。
是否可以使用随附的配置图来仿真电源时序、从而为 DVDD 和 VDD/HP VDD 供电?
如果很难以 DVDD⇒A VDD 和 HP VDD 的顺序启动、是否最好将快速类型用作 DVDD 1.8V 的负载开关?

此外、是否可以理解下降序列不是数据表(第21页)中所述的那样重要?

此致、

Ryotaro ***.ti.com/.../CODEC_5F00_POWER_2D00_SUPPLY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    该器件在电源定序方面具有很强的容差。 一般而言、如果模拟和数字电源之间存在一些延迟、则可能存在一些泄漏电流或反向功率情况。

    例如、如果 DVDD 在 AVDD 之前通电、则 AVDD 可能会恢复到 DVDD 电平。 如果系统中有其他器件、编解码器可能会尝试向这些器件提供电流。 由于编解码器的设计不是为了提供高电流、因此可能存在可靠性问题。  

    如果 AVDD 在 DVDD 之前通电、则 DVDD 上可能存在一些泄漏电流。 无论这两种情况如何、编解码器都不会永久损坏、一旦所有电源完全通电、正常运行将恢复。 最好尽可能减少电源之间的延迟、理想情况下所有电源都应同时启动(0ms 延迟)。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Estrada-San、

    感谢你的答复。 听到设备不会损坏、我感到很欣慰。

    我想确认我的理解、数据表描述了电源序列、但理想情况下、同时最好。 两者都有缺点、但根据数据表、DVDD->AVDD 更好?

    根据您的建议、客户更新了电路、如随附的文件。 这一个是否有任何问题? 进行此更改是为了尽可能减少电源之间的延迟。

    此致、

    Ryotaro ***.ti.com/.../CODEC_5F00_POWER_2D00_SUPPLY_5F00_Ver3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    是的、根据数据表、建议使用 AVDD 之前的 DVDD、但不需要。 DVDD 线路上可能存在一些泄漏电流、但这将在 DVDD 完全通电后自行解决。  

    更新后的序列对我来说很好!

    此致、

    Aaron Estrada