主题中讨论的其他器件:TPS22916、
大家好、团队、
我的客户对带负载开关 TPS22916的 TLV320AIC3120的电源时序和输出延迟时间有疑问。
客户正在考虑使用如下所示的负载开关为编解码器 TLV320AIC3120供电。
・DVDD⇒1.8V 由负载开关供电。
・A VDD 和 HP VDD⇒通过负载开关提供3.3V 电压
关于负载开关 TPS22916 (慢类型)数据表第7页上的 tON 和 tRISE 规格如下所示。
・吨
VIN = 3.6V 1700 μS
VIN = 1.8V 3000 μS
・TRISE
VIN = 3.6V 900 μS
VIN = 1.8V 1400 μS
总输出延迟时间预计如下所示。
Vin = 1.8V μS 时间 tON + tRISE:3000 μ s + 1400 μS⇒4.4ms
Vin = 3.6V μS 时间 tON + tRISE:1700 μ s + 900 μS⇒2.6ms
就上述负载开关的 TON 和 tRISE 规格而言、TLV320AIC3120电源序列似乎不会以 DVDD⇒A VDD 和 HP VDD 的顺序启动。
是否可以使用随附的配置图来仿真电源时序、从而为 DVDD 和 VDD/HP VDD 供电?
如果很难以 DVDD⇒A VDD 和 HP VDD 的顺序启动、是否最好将快速类型用作 DVDD 1.8V 的负载开关?
此外、是否可以理解下降序列不是数据表(第21页)中所述的那样重要?
此致、