This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392EVM-PDK:可将 I2S 时钟作为总线主控进行开发

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981343/src4392evm-pdk-touble-generating-i2s-clocks-as-bus-master

器件型号:SRC4392EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:SRC4392

我在这里使用 TI 评估板。 我正在尝试将 I2S 端口 A 和 B 设置为主端口。 我正在使用24.576MHz 板载时钟、可以验证它是否出现在子板引脚上-这意味着 SRC4392正在接收主时钟。

我认为所有寄存器都是根据 SRC4392主器件生成 I2S 时钟所需的设置。 但它不会生成任何时钟。

我已经使用寄存器0x01复位并启用了芯片:

SRC4XXX_PWR_RST_01 0x01 = 0x80

暂停

SRC4XXX_PWR_RST_01 0x01 = 0x00

暂停

我已经将端口 A 和 B ctl 寄存器设置为0x09,这意味着主模式采用 I2S 格式:

SRC4XXX_PORta_CTL_03 0x03 = 0x09

SRC4XXX_PORTB_CTL_05 0x05 = 0x09

端口 A 和 B 控制寄存器2设置为使用 MCLK 源进行128分频:

SRC4XXX_PORta_CTL_04 0x04 = 0x00

SRC4XXX_PORTB_CTL_06 0x06 = 0x00

不会产生时钟。

有什么想法需要编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、好的、现在我解决了这个问题。

    电源必须启用,功能块电源也必须启用:

    SRC4XXX_PWR_RST_01 0x01 = 0x38

    这将启用 I2S 端口。

    顺便说一下,此芯片是否已经存在 Linux 驱动程序?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flatmax!

    很高兴听到您解决了您的问题!  我不知道用于 SRC4392的 Linux 驱动程序、但如果我遇到一个、我一定会告诉您。