This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:验证 TAS2557或 TAS2559是否是直接替换器件

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2555, TAS2559
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974498/tas2555-verifying-that-the-tas2557-or-tas2559-is-a-drop-in-replacement

器件型号:TAS2555
主题中讨论的其他器件:TAS2557TAS2559

您好!

我们有一款 TAS2555产品即将投入生产。  我们找不到库存。  一个非常快的外观似乎建议我们可以使用 TAS2557或 TAS2559作为替代产品。

请确认吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    我们的团队将查看此问题、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、您可以使用 TAS2557代替 TAS2555。 在器件配置方面、您可以将扬声器字符和调优数据从 ppc3文件导入到 TAS2557软件版本。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迅速回复 Ivan!