This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:采用3.3V 电源的硬件控制模式

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864-Q1, PCM1840, PCM1861, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981561/pcm1864-q1-hardware-control-mode-with-3-3v-supply

器件型号:PCM1864-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1840PCM1861PCM1860

大家好、团队、

客户希望再次检查是否有办法在采用3.3V 电源的硬件控制模式下(如数据表的图64所示)使用 PCM1864-Q1。


客户还希望输入通道的数量为4通道。

谢谢、

Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oinaga-San、您好!

    PCM1864-Q1是一款软件控制的 ADC、无法通过设置来进行硬件控制。  该器件将以标准运行模式启动、允许在应用时钟时进行4通道数据流式传输、但必须通过软件控制来执行远离该默认状态的操作。

    对于硬件控制的4通道 ADC、请查看 PCM1840。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oinaga-San、

    PCM186x 系列中的软件控制器件不支持硬件控制模式。 只有 PCM1860和 PCM1861支持此功能、它们是双通道型号。

    不过、PCM1840也是一种可能、它是一款更新的4通道硬件控制器件。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Collins San、Zak-San、

    感谢您的支持。

    PCM1840没有汽车级器件;是否有任何其他符合 AEC-Q100标准的硬件控制型4通道 ADC?

    此致、
    Masaru