This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6204A1:波形中断

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6204A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980962/tpa6204a1-broken-wave-form

器件型号:TPA6204A1

你好  

我想问您有关波形断裂的信息。

尽管来自 DSP 的信号显示非常稳定、但波形在通过 TPA6204A1后开始变形、如下图所示。

您能不能告诉您会导致此类问题的原因是什么?

我还附上了原理图。

e2e.ti.com/.../TPA6104A1.pdf

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyung、

    您能否提供有关 TPA6204A1输入信号的更多详细信息?

    • 输入信号的频率成分是多少? 是单频音调吗? 它是扫描频率吗?
    • 我注意到输出端有几个电容器、我认为有一些保护措施、 您是否尝试移除这些电容器?

    我认为可能会导致衰减的两个因素是器件加热、或者如果器件在输出端具有短路或低阻抗、则可能会使器件限制电流以防止损坏。 另一个因素是频率成分、器件具有指定的频率响应、如果音频成分处于限值或超出此带宽、增益将降低。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan

    我的客户正在通过旁路电容器改善启动时间。  1uF-->0.01uF。

    总之、关于您的问题、  

     使用单频音调。

    虽然它们移除了两个电容器、但同样的事情会持续发生。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyung、

    感谢您提供相关信息。 关于旁路电容器、我的理解是在音频启动的同时启用 VDD?

    我们能否获取 VDD 和旁路以及音频输入/输出的捕捉?

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器