This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:PPC3寄存器配置导出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971941/tlv320adc3140-ppc3-register-configuration-export

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、团队、

关于 TLV320ADC3140、我的客户发现 PPC 导出的寄存器未在数据表(第1页等)中进行描述。

此外、它还导出不应实现的 DRE 相关寄存器。

是否应该忽略它们(这意味着、无关)?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    简而言之、答案是"是的、它们可以忽略其他寄存器。"  PPC3导出时略有错误、偶尔会导出仍处于默认状态且不应导出的寄存器。

    您是否会确认他们正在使用的应用程序的版本、如果不是最新版本、则要求他们安装最新的更新?  他们可能需要登录软件并验证没有任何未安装的更新、因为我们在最新版本的 GUI 中改进了上述行为。

    您是否愿意分享客户提供的示例寄存器转储、以便我们审查并继续改进此行为?  如果用户不希望将其发布在公共论坛上、则可以将其发送到我的 TI 电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    我的客户正在准备寄存器转储。

    我还有一个问题。 sbaa401.pdf 中描述了 AGC 参数、并且对寄存器进行了说明、例如 AGC_REL_alpha/beta 和 AGC_ATT_ALPHABETA。 但是、在 PCC3 GUI 上、似乎只能看到信号目标水平和允许的最大增益、但是这些寄存器不能被更改。 ADC3140不支持这些功能? 还是 PCC3不支持它们、而是 I2C 支持它们(即、可通过 I2C 进行寄存器设置)?  

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    是的、你是对的。 GUI 上仅提供目标级别和最大增益参数。 支持其他高级参数、如 sbaa401中所述、但 GUI 上不支持这些参数。 可以使用 I2C 写入(使用 GUI 的 I2C 命令接口)来访问它们。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diljith-San、您好!

    非常感谢!

    BTW、我在本 E2E 威胁标题中有一个拼写错误。。。

    希望我可以将其更正为 PPC。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更正了标题中的拼写错误。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San、您好!

    请在 此处查找 寄存器转储的内部链接。 (请连接至 VPN 进行下载)。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    非常感谢您提供寄存器转储。  您最后是否会确认客户在收到此寄存器转储时使用的 PPC3版本?  我们相信我们解决了其中一些我看到在最新版本中转储的额外写入。  如果他们在登录 PPC3时看到 ADCx140应用的最新版本、请下载该版本并重试。