This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563在安装电感器的升压旁路模式下是否会消耗 VBAT?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980999/tas2563-does-tas2563-consumes-vbat-in-boost-bypass-mode-with-inductor-installed

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

线程的增加  


在安装了升压旁路模式和电感器的情况下、我们发现 TAS2563在没有 PVDD 时一直从 VBAT 发送输出信号。 这是正常行为吗? 在升压旁路模式下、SW 和 VBST 之间是否存在内部连接?   



谢谢、最诚挚的谢意、

陈耀恩
2021年2月24日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    无论是否使用内部升压、VBAT 仍用于为器件的某些部分供电。
    这是您需要的信息吗? 如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    当将 TAS2563编程为在 VBAT 打开和 PVDD 关闭的情况下升压旁路模式时、我们仍然可以收听音乐。 此时、我们可以看到 TAS2563从 VBAT 消耗功率。 它是否符合我们的组件设计?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年2月25日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、这种行为是预期的。

    如果器件启用、即使在禁用升压模式且 PVDD 未通电的情况下、输出级也将从 VBAT 电压运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器