This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:使用 Raspberry PI 读取 TDM 输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104, PCM1840, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981635/pcm1840-reading-tdm-output-with-raspberry-pi

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其它部件:PCM4104PCM3168A

大家好、朋友!

我能否使用 UART 或 SPI 实现 ADC TDM 输出的读取? 我还需要使用 DAC、在本例中为 PCM4104、因此我能否使用这些接口之一发送 TDM 消息?

一个不相关的问题:是否有一个具有与 PCM1840相似功能(SNR、位数、采样速度)但具有6或8通道的 ADC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    我不认为可以通过 SPI 或 UART 接口读取 TDM 数据。 也许您可以添加一些额外的硬件来规避这些差异、但我只见过两通道 I2S 的情况。

    遗憾的是、我们没有任何通道数更高且性能水平与 PCM1840类似的器件。 最接近的可能是 PCM3168A 编解码器、它具有6个 ADC 输入和8个 DAC 输出。

    最棒的

    Zak