This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:加电/复位以及多个 PCM1840 ADC (1个主器件、4个从器件)的行为

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981569/pcm1840-power-up-reset-and-the-behavior-with-several-pcm1840-adcs-1-x-master-4-x-slave

器件型号:PCM1840

您好!

我们希望在一个电路板上使用5个 PCM1840 ADC -所有 ADC 均采用 TDM 音频接口格式。

我们的计划是:

-主控模式下的第一个 ADC,该 ADC 为处于受控模式的其他4个 ADC 驱动信号 FSYNC 和 BCLK。

-我们为第一个处于主控模式的 ADC 使用了一个12、288MHz 的时钟振荡器,并且希望使用48kHz 的采样率。

- 我们使用 TDM 音频接口格式、每个 ADC 将输出信号 SDOUT 直接馈送到 FPGA。

- FPGA 可以通过路由到全部5个 ADC 的通用复位线路复位所有 ADC。

我们的问题:

-这一概念是否合适,或应改变什么?

-对于256 x FS、是否正确驱动 md0 =低电平?

- ADC 将以什么频率驱动 BCLK? (12、288MHz、与第一个处于主模式或任何其他频率的 ADC 的时钟类似?)

- 当第一个 ADC 开始驱动 信号 FSYNC 和 BCLK 时、5个 PCM1840将显示什么加电行为、而并非所有处于从模式的4个 ADC 都已关闭?

 -只有输出数据信号 SDOUT 不正确、并且在 ADC 关断后下一个 FSYNC 将会正确吗?

 - 会产生什么效果或副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michi、

    可以让一个器件充当主器件、而另一个器件充当时钟从器件。 有了12.288MHz 时钟、您需要将主器件设置为256*FS 以生成48kHz 的 BCK。 不过、需要记住以下几点:

    1) 1) PCM1840在主模式下只能以44.1/48kHz 的频率运行、只要这是您计划使用的频率、就不会出现问题

    2) 2)您的所有器件都需要拥有自己的 TDM 数据线、因为无法将来自多个器件的 TDM 数据放在同一总线上。  

    BCLK 将为6.144MHz。

    数字 I/O 具有容错输入、因此在其他器件上电或退出关断状态之前、不需要应用时钟。

    最棒的

    Zak