This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:ASI 时钟错误检测

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972020/tas2559-asi-clock-error-detection

器件型号:TAS2559

您好!

您能描述 ASI 时钟错误块检测到的时钟错误类型吗? 尤其是当编解码器以从模式运行时。

例如检测:
- LRCLK 相对于 MCLK 的偏差
-组帧错误(与 LRCLK 长度相比较的 BCLK 计数;等)

此致、
Frank Rolsted Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们的团队将查看此请求、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、

    此外、我还想知道如果 BCLK/LRCLK 被停止和(重新)启动(受控模式)、编解码器会如何反应。

    它是否被视为错误(由 ASI 时钟错误检测器)?
    在这种情况下,ASI 是否需要重新初始化?

    此致、
    Frank Rolsted Jensen  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    时钟错误检测旨在使器件按照数据表中指定的时序要求运行、尽管您可能会看到这些值存在一些容差。

    如果一个时钟被停止、器件被断电并且必须重新初始化。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan、

    在这种情况下、我本来希望 ASI 时钟错误检测器报告一个错误。

    此致、
    Frank Rolsted Jensen