This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:掉电、关断引脚 SHDNZ、上电-时序和行为

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981534/pcm1840-power-down-shutdown-pin-shdnz-power-up---the-timings-and-behaviour

器件型号:PCM1840

您好!

我们希望在 PCM1840中进行设计、当我们阅读数据表中的"9种电源建议"章节时、我们感到困惑。 我们对 AVDD 和 IOVDD 使用相同的3、3V 电源。

加电行为很明显、在"首次"加电时、我们可以满足要求。 加电后、PCM1840正常工作。

如果电源出现故障、我们无法将关断引脚(SHDNZ)拉至低电平(关断有效) 10ms 或 AVDD 和 IOVDD 在最小建议电压3.0V 下下降之前的任何时间

如果 AVDD 和 IOVDD 在最小建议 电压(3.0V)下运行、并且关断引脚(SHDNZ)始终处于高电平(关断无效)、会发生什么情况?

-仅 SDOUT 上的数据不正确?

它能带来什么副作用?

-是否会损坏 PCM1840?

如果 AVDD 和 IOVDD 在最小建议电压(3.0V)下运行、关断引脚 (SHDNZ)始终处于高电平(关断未激活)、电源和信号降至0V、在经过一毫秒后恢复、关断引脚(SHDNZ)下一次上电为低电、会发生什么情况 (关断有效)且关断引脚在大于100ms 后变为高电平?

这个顺序是否可以?

它能带来什么副作用?

-是否会损坏 PCM1840?

为了 确保 ADC 正常工作、我们必须做些什么-如果  在 AVDD 和 IOVDD 在最小建议电压3.0V 下运行之前的任何时间无法将关断引脚(SHDNZ)拉至低电平(关断处于活动状态)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michi、

    在此欠压条件下、器件不存在损坏风险、但一旦电源处于容差范围内、输出数据可能会损坏或突然停止、

    第二种情况听起来也是可以接受的、不会对器件造成任何损坏。 理想情况下、建议在电源电压降至支持的范围以下时进行复位、以确保器件正确启动并不会最终进入意外状态。

    最棒的

    Zak