This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:初始问题

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974316/tas5754m-initial-questions

器件型号:TAS5754M

您好!

请帮助回答这些问题 a.s.a.p. 谢谢。

  1. TAS5754M 具有81uVrms (A-WGT、26dB 增益、24V、BTL)、规格为8欧姆、您知道吗?如果它进入2.5欧姆左右的较低 Rdc、它将会改变多少?
  2. 如果器件刚刚从复位状态释放并像没有处理内核的常规放大器一样运行、miniDSP 对输入信号有何作用?
    a)是否可以跳过下载配置文件并继续播放音乐?
    b)必须使用外部闪存与该放大器(用于系数)吗?
    b)完全复位后、哪些信号路径设置适用? 希望裸信号直接传递到扬声器。
    c)或者是否有必要设置可通过 I2C 进行编程、从而使放大器播放音乐?

B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    请在下面找到答案、

    空闲噪声与负载无关、因此您可以对2.5欧姆电阻使用相同的数字。

    2.上电后,默认的流程是流程文档中的第一个流程。 所有系数/参数均为默认值。 如果您不需要任何 DSP 音频处理、则无需对其进行编程。

    如果 用户只想将其用作"不具有处理内核的常规放大器"、则用户只需要关注数据表上的寄存器。

    假设最简单的情况是、加电后 SPK_MUTE#被拉高、 器件应准备好播放音乐、只需使用数字音频输入即可。

    此致、

    Sam