This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6047A4:数据表增益设置不正确

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6047A4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974497/tpa6047a4-datasheet-gain-setting-is-not-correct

器件型号:TPA6047A4

大家好、团队、

我想查看 TPA6047A4的数据表说明。

我在不同页面的数据表增益设置中找到了不同的说明。

D/S 页码

GAIN0

GAIN1.

增益(dB)

5.

L

h

12.

h

L

15.6

17.

L

h

15.6

h

L

12.

注意:L=0.8V、H=2V

您能否检查哪种增益设置正确?
我确认我的器件可以使用第5页设置、但我想与您一起确保并要求您进行 D/S 更新。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    感谢您指出此排印错误。 您是正确的、正确的设置是您确认的第5页中提到的设置。

    我们将在下一次数据表更新中更新此信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.