This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:集成噪声规格来自哪里?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974345/tpa6120a2-where-does-that-integrated-noise-spec-come-from

器件型号:TPA6120A2
主题中讨论的其他器件:THS6012

因此、我将为一些寻求帮助的人解析该器件的一些规格。 我认为这是 THS6012、它很有用、因为该器件具有 TINA 模型、而该器件没有。

无论如何、现在处理噪声、我想知道是否有人知道该0.9uVrms 规格线的测试条件? 具体而言、集成的射频值和频率范围是多少? 我假设 V+输入具有零源 R、但如果没有、该值是多少? 最初、考虑到脚注、我认为跨度可能是80kHz、但 sims 似乎不支持这种跨度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    下面您将找到此规格的测试配置:

    此处使用的带宽范围为22Hz 至22kHz。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到惊讶的是、有人有线索-规格线显示增益为1? 在多大的频率范围内进行积分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在这里、您可以使用 Web 模型-我将告诉您、该模型在电流噪声方面非常低。 我们如何从该值中获得0.9uVrms、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、该测试台看起来与数据表中所示的不同。 数据表中的负载也显示为16欧姆。  

    我无法找到0.9uVrms 测量的详细信息、但我附加的上述配置在22Hz 和22kHz 之间的测量值约为0.98uVrms。 这似乎与 TINA sims 偏离得太远。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Hasan、负载对噪声仿真没有影响

    我猜0.9uVrms 是 THS6021模型的 TINA 仿真(我怀疑音频人员通过点噪声图进行手算时遇到的问题)

    增益为1时、我猜反馈仅为1k 欧姆、如果我将10Hz 更改为20kHz、我将得到0.9uVrms。 这当然是欺骗性的、因为模型中的电流噪声很低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我同意 THS6012的电流噪声约为低于器件数据表中所示的幅度。 我重点介绍了负载、以确认我提供的 TPA6120测试配置不是数据表中使用的配置。 无法确定0.9uV 测量是如何完成的、但增益=2配置以及0.98uV 测量是在工作台上完成的。

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的、这是你做的事情还是在笔记本电脑中做的事情?  

    我在测试台尝试了所有的800 Ω R 至22kHz 的测试、通过校正的电流噪声、我得到了2.2uVrms 的电压。 很难在您的图上读取、但看起来可能是1.5uVrms。 这真的是基准测量吗? 或者可能是仿真。 什么仪器仿真 TINA 中的总输出噪声。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了外部电流噪声源、并使用您的电路运行了原始模型、是的、我得到0.9uV in sim、您不应该在工作台上得到该值、因为电流噪声在物理上要高得多、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没有、我没有进行该测量、在使用 AP 模拟分析仪的器件发布时有相关文档。 有关该特定测量的更多注意事项:

    • 添加了铁氧体磁芯以降低电源的影响
    • 使用了辐射屏蔽盒

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、我已经被神秘化了、我无法使用校正电流噪声模型获取仿真、以获得任何新的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在看到了、我需要在测试台上查看面值、并在输出端添加衰减器-我一直在查看运算放大器输出引脚、  

    添加该值和电流噪声校正元素后、我很同意0.9uV 的数字

    有人会如何知道该规格系列的所有这些内容???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为针对该规格系列的测试设置回答了我的问题、并同意更正后的噪声模型仿真。 非常感谢 Hasan 的帮助、