This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:PCM4204问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981535/pcm4204-pcm4204-questions

器件型号:PCM4204

有关 PCM4204的问题:

1) 1)数据表仅提供 6Vp-p 的典型满量程输入电压、没有上限或下限。 是否有任何有关批量满量程输入电压变化或至少是最坏情况下的最小满量程输入电压的数据?  

2)噪声整形可以解释超过50kHz 的高频本底噪声在数据表第12页的192kS/s FFT 图中的上升情况。 在192k 图中、低于70Hz 的急剧上升(大约40dB/倍频程)低频本底噪声是什么原因?  它不存在于48K 或96k 图中。

3)对芯片架构感兴趣-如果调制器基准电压为3V、为什么共模电压为2.5V (1/2 Vcc)而不是1.5V (1/2 Vref)?

谢谢!

—托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我可以帮助处理#1和#3、但需要 Zak 在#2跳进。

    1号)  正确的做法是、PCM4204不包含最小/最大输入范围。  不过、您会注意到 THD 和其他性能规格是在-0.5dBFS 输入范围内获得的、因此它可以在一定程度上确信最小预期的最小满量程输入不会远低于-0.5dBFS、否则削波会严重破坏性能指标。

    2号)  我认为这是 FFT 的单元数问题、但需要 Zak 进行验证。

    3号)  基准电压为3V、支持6Vpp 满量程输入范围。  为了避免在输入信号接近负电源轨时出现削波和线性问题、更有必要将内部电路偏置为1/2电源、而不是将其降低、并且由于输入需要接近负电源轨、因此必须担心前面提到的摆幅至轨问题。