This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:超出模拟输入电压范围时的行为

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981409/pcm1808-q1-behavior-when-exceeding-analog-input-voltage-range

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、团队、

感谢您的支持

我从客户那里得到了有关超出建议的模拟输入电压范围(2.93Vpp~3.23Vpp)工作条件时的行为的问题。

当我搜索过去的 E2E 答案时、我在下面找到了答案。 您能否详细介绍"溢出"的含义?

'此器件在数字输出中不发生溢出或失真的情况下可接受的最大输入是满量程电压"

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    当模拟输入电压上升到高于特定器件的满量程输入电压时、会出现失真、因为数字输出将在正弦波的峰值和谷值处开始"削波"或饱和到满量程电平。

    满量程模拟输入电压范围为 :0.58*VCC 至0.65*VCC 伏特峰峰值。

    除非输入电压超过数据表中绝对最大额定值表中规定的限值、否则不会发生损坏。