This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:如果不使用、如何设置引脚27

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971432/dit4096-how-to-set-pin27-if-not-used

器件型号:DIT4096

大家好、

对于 DIT4096、如果 未使用、如何设置用户数据输入的引脚27? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    未使用的输入可以接地。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    还有一个优势、即 dor 专业模式和消费类模式、它们有何区别? 没有副本保护的含义是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    专业模式通常称为 AES-3、消费模式为 S/PDIF。 除了某些通道状态位之外、这些标准是相同的。 复制保护是 S/PDIF 协议的一部分,旨在防止复制材料的重复。 这是串行副本管理系统的一部分,但使用此系统的许多格式(如 CD-R 和暗盒)已不再广泛使用。

    最棒的

    Zak