This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:保持淡入状态

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978522/pcm1862-remaining-fade-in-status

器件型号:PCM1862

专家您好!

我对 PCM1862的寄存器状态有疑问。

在从模式下、我向 PCM1862提供 I2S 信号、然后器件输出预期的数据信号。 此外、我们还可以控制增益和一些 EQ 寄存器。
但是、PAGE:0寄存器0x42的状态为0x04 (中的 Fade)。

我对 Fade in 的理解仅在输出斜升时有效。
但是、我们观察到的结果是0x72寄存器保持 Fade 处于状态、即使音频数据斜升也是如此。

对于上述情况、您会回答以下问题吗?
1.这种行为是否应该发生?
2.您是否会告诉我将"淡出状态"置为有效的标准?
3.这种现象是否有任何解决方法?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    您很高兴听到 PCM1862没有任何控制问题。  在正常运行条件下、我可以认为寄存器114唯一可以接受的其他状态是"运行"。  如果您进入待机或睡眠模式并恢复正常运行、读数是否仍然淡出或是否运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

    我已确认状态寄存器的状态将导致睡眠、如下所示。

    1. 不仅停止音频信号(它与零音频数据相同)、还停止 BCLK 和 LRCK。
    2. 已确认114个寄存器。

    我希望此过程将进入睡眠模式、但模式寄存器仍处于中的淡出。
    此外、在我们遵循 p81的建议上电序列时、我在启动后确认了寄存器。
    但是、寄存器仍然是淡入模式。

    您是否会向我们提供以下几点?

    1. 预期的根本原因
    2. 解决问题


    我在等你的反馈。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    状态寄存器应仅在启动时读淡入。 如果错过时钟周期、这也可能发生、可能是由于接地连接故障且器件反复进入淡入状态。  

    是否确定输出数据已完全上升? 您是否能够一致地测量接近0dBFS (4.2Vrms)信号的值?  

    停止时钟应导致器件进入"等待时钟稳定"状态、这与将器件置于睡眠模式不同。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom-San、Zak-San、

    我想通过邮件继续本次讨论。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi