This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:需要音频驱动程序

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981015/tlv320aic3107-audio-driver-needed

器件型号:TLV320AIC3107
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3007

尊敬的团队:

我的客户询问他们在哪里可以找到音频驱动程序。 我们发现它在网站上只有驱动程序支持3104/6  

www.ti.com/.../TLV320AIC3XSW-LINUX

您能帮您提供3107的驱动程序吗? 另外、您能否告诉我们3106和3107之间有何区别?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您找到的驱动程序是 TLV320AIC3107和 TLV320AIC310x 系列中其他器件的正确驱动程序。  驱动程序页面提到它支持 TLV320AIC3007、该器件的功能与 TLV320AIC3107等效、减去了一些硬件旁路选项。  不直接内置到驱动器中的其他寄存器功能可使用专用 I2C 写入/读取来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!