This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011输入混频器电路评论

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974236/tpa2011d1-tpa2011-input-mixer-circuit-review

器件型号:TPA2011D1

您好、Sirs、

我们支持客户使用 TPA2011D1设计混合降压电路、如下图所示。

有三个信号源、PWM#1、PWM#2和立体声模拟音频、而 它们不会同时发送信号。
低通滤波器将用于 PWM 蜂鸣器的输入路径。  

在这里、我们需要产品线对 TPA2011的输入滤波器的建议。 因为 PWM 发生器不能同时与模拟音频配合使用。
我们是否应该将输入电路设计为实现 R9=R3//R6//R8//R6~=39kR、C9=C3/C6//C7//C8~=0.22uF?
如果没有、我们如何在本例中使用 TPA2011设计输入滤波器?


谢谢、此致、

陈耀恩
2021年1月27日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您分享电路设计。

    没错。 实际上、TPA2011D1单端输入阻抗必须与 9.4.1.3数据表中提到的匹配。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2011d1.pdf#page=17

    因此、IN-的所有输入阻抗必须等于 IN+的输入阻抗。 这还包括连接的滤波器的电阻器和电容器。 因此、所有单端输入的等效电阻器和等效电容器必须等于 R9和 C9。

    建议采用这种做法是为了避免器件中出现任何弹出问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.