This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:表78 D3初始值

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972329/tlv320aic3105-table78-d3-initial-value

器件型号:TLV320AIC3105

你(们)好

TLV320AIC3105 (SLAS513C)第71页的数据表表表78。
"D3"中没有复位值的值
重置 D3后的值是多少?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    感谢您指出这一点。  TLV320AIC3105的寄存器72中的 D3将遵循与表64、寄存器58中的 D3相同的复位状态-它应该为"0"。  我们将在下一个数据表修订版中对此进行修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,TOM-SAN

    感谢您的快速回答。

    让我再问一个类似的问题。

    我对 Page0 / Register51的 D0、Register58、Register65、Register72有疑问。

    它在 D0的读/写列中显示"R/W"、但不是仅显示"R"?
    (仅代表状态)

    从描述中的内容来看,我认为原因只是一个
    显示状态的位。
    (不是寄存器位来设置某个内容)

    由于 Page0的 Register86和 Register93看起来具有相同的结构、
    被写为"R"、我认为只有"R"与此内容相同。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    这四个寄存器(第0–51页、第58页、第65页和第72页)中的 R/W 功能正确。  它们不仅是状态指示器、也是控制寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我想确认 P0 R51、R58、R65、R72、D0位的功能。

    它的描述如下:

    R/W    HPLOUT 功率控制

           0:HPLOUT 未完全上电。

           1:HPLOUT 完全上电。

    这是 HP 放大器上电控制寄存器。 如果我们写入"O"、则 HPLOUT "未完全上电"、HPLOUT 的实际状态是什么?

    弱偏置或根本不加电(=off)?

    R/W 寄存器类型是合理的、我们可以监控电源状态。

     

    接下来、让我们看看 P0、R86、R93、D0位。

    R-仅 限左侧_LOP/M 功率控制

           0:LEFT_LOP/M 未完全上电。

           1:LEFT_LOP/M 完全上电。

    这是 OP/M 放大器上电控制寄存器。 与 HP 放大器的功能相同、如上所述。

    在这种情况下、为什么它无法接受来自 I2C 的写入电源控制? 是 R/W 的拼写错误吗?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们还有一个来自客户的查询。

     

    在第52页、我们可以看到以下寄存器。

    表20. 第0页/寄存器15:左侧 ADC PGA 增益控制寄存器

    表21. 第0页/寄存器15:左侧 ADC PGA 增益控制寄存器、相同。

     

    但没有寄存器16:右 ADC PGA 增益控制寄存器。

    表21应为寄存器16:RIGHT - ADC?的拼写错误。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    当 HPOUT 和 L/R_LOP 电源控制位设置为"0"时、输出驱动器断电。 此外、当设置为"1"时、输出驱动器通电。 我不确定为什么您说您无法通过 I2C 写入此位。 您是否正在尝试设置位= 0且该位未写入?

    关于第52页上的信息、正确的做法是、寄存器16 (0x10)应该适用于正确的 PGA。 这是一个数据表错误、正在进行更正。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的快速回复。

     

    好的、我理解了、即使数据表说明是"未完全上电"、它也不是"部分弱上电"、而只是"完全断电"。

    现在、我不担心通过 I2C 写入该位。

     

    P0、R86、R93、D0位。  LEFT_LOP/M 功率控制 只读。

    此函数与上面的 HPLOUT 功率控制相同、但为什么不接受 R/W?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奇之山

    写入 或读取 P0、R86、R93寄存器的 D0位时是否遇到问题?  我没有参与寄存器命名惯例、因此我无法为您提供函数描述看起来相似的充分理由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、  

    R86和 R93的位 D0也应为 R/W 这也是一个数据表错误、正在进行更新。 对于混淆和不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom 和 Aaron、大家好!

     

    感谢您的支持。

    实际上、我们的客户尝试更换 AKM 编解码器 、现在他们正在审查您的数据表字词。

    它不是标准用例关闭 HP 放大器和线路放大器。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-谢谢你的详细信息!