This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011D1可输出的最大电流是多少?#39?

Guru**** 2533950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981127/tpa2011d1-what-s-the-max-current-could-be-output-from-tpa2011d1

器件型号:TPA2011D1

您好专家、

如标题所述、我们可能从该音频放大器中看到的最大电流是多少。

如果可能、您能否帮助我们指出我们应检查哪些信息或如何计算?

谢谢、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    根据数据表的规定、过流保护阈值为2A。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器