This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:如何测试 tlv320aic1110的参数?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973993/tlv320aic1110-how-to-test-the-parameter-of-tlv320aic1110

器件型号:TLV320AIC1110

大家好、

  

现在、我想知道如何使用 tlv320aic1110evm 测试上述参数?

  1)发送空闲通道噪声、分频加权

我输入信号 TXPGA 增益= 0dB、MIC Amp 1增益= 23.5dB、MIC Amp 2增益= 6dB、我想知道如何在 PCMO 处获得噪声?

 2) 1020Hz 正弦波输入的传输信号失真比

我以3dBm0的速率将 MIC1N、MIC1P 输入到 PCMO、以及 如何   在 PCMO 处实现信号失真比? 为什么值为正值?

1)接收噪声、分频加权

 测试条件为 PCMIN = 11010101 (A-law)、这是什么意思?如何在 PCMIN 处输入11010101?
2)接收信号失真比
 以及 如何实现  信失真比?
 谢谢!
 
 巴西!
 郭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    TLV320AIC1110可编程为在15位线性模式(常规转换)或8位压扩模式(u-law 和 A-law)下进行转换。 压扩模式与 G.711建议(https://www.itu.int/rec/T-REC-G.711/en)接近。 您突出显示的测试规格似乎来自这些建议。

    您的应用是否需要压扩模式?  

    此致、