This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:DRV134

Guru**** 2845790 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/981236/drv134-drv134

器件型号:DRV134
主题中讨论的其他器件: DRV135

我正在将设计从通孔转换为 SMT。  通孔设计在 DIP 8封装中使用了 DRV134。  SMT 中的 DRV134仅采用 SOIC-16W 封装。  我想使用 DRV135 SOIC-8。   我已经扫描了数据表、除非我错过了数据表、否则134和135之间似乎没有规格差异。  您能确认我的理解吗?  它们的性能是否相同?

感谢你的帮助。

此致、

Mike Boyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    是的、两者的主要规格是相同的。 除了引脚分配差异外、SOL-16和 DIP 封装的热性能也比 SO-8有所提高。 具体而言、产品数据表第6页上显示的 θ JA 或热阻(以下简称其)。 下面的热性能片段见第19页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  我在数据表末尾遗漏了该注释。