This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563校准失败。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979305/tas2563-tas2563-calibration-fail

器件型号:TAS2563

大家好、

我正在校准 tas2563安培。 但它总是失败的。

使用以下命令并附加了从 TI 获取的 ftcfg 文件。

factorytest -t 25 -c TUNITNMODE-TEST_TAS2563.ftcfg -v

结果如下。

------------------------------------------------------

Android:/data # factorytest -t 25 -c TUNCANGMODE-TEST_TAS2563.ftcfg -v                                                                                                                  

TI TAS2563工厂测试校准序列 V1.0
nArg = 1、argc = 6
线路= FTC_BYPASS=0
Line = TEST_DELTA = 80
Line = CALIBRATY_TIME=2000
Line = verification_time=4000
Line =配置= 0
Line = configuration_calibration=1
线路= DEV_ADDR=98
线路= RE_HI = 7.975
行= RE_LO=6.525
线路= F0_HI = 924
线路= F0_LO=616
线路= Q_HI = 1.704
线路= Q_LO=1.136
线路= T_HI = 40
线路= T_LO=0
线路= SPK_T_MAX=100
线路= SPK_RE_TOL_PER=10
Line = PPC3_RE0=6.7
Line = PPC3_FWARP=891
线路= PPC3_BL=0.814
Line = PPC3_MMS = 0.0667
线路= PPC3_RTV = 63.4
Line = PPC3_RTM=566.7
线路= PPC3_RTVA=136
Line = PPC3_SYSGAIN=8.92
线路= PPC3_DEV_NONLIN_PER=1.5
Line = PPC3_Delta_T_limit=80
线路= PPC3_PIG=2
Line = PPC3_RE_alpha=0.0033
线路= FS_RATE = 48000
行= UMG_SsmKEGCye=0x00、0x0d、0x3c、0x01
线路= IKS_E0=0x00、0x0f、0x34、0x01
行= yep_LsqM0=0x00、0x0f、0x40、0x01
线路= MCB_ZwiNgmaj=0x00、0x0f、0x44、0x01
行= oyz_U0_ujx=0x00、0x0f、0x48、0x01
线路= KGD_OEldlc=0x00、0x10、0x14、0x01

环境温度= 25.0
出厂测试配置:
 CALIBRAY_TIME  = 2000
扬声器 A 特性数据:
 SPKA SPK_T_MAX     = 100.00
 SPKA SPK_RE_TOL_PER = 10.00
 SPKA SPK_RE_ALPHA  = 0.0033

 SPKA PPC3_RE0           = 6.70
 SPKA PPC3_FWARP         = 891.00
 SPKA PPC3_BL            = 0.814000
 SPKA PPC3_MMS           = 0.066700
 SPKA PPC3_RTV           = 6340
 SPKA PPC3_RTM           = 566.70
 SPKA PPC3_RTVA          = 136.00
 SPKA PPC3_SYSGAIN       = 8.92
 SPKA PPC3_DEV_NONLIN_PER = 1.50
 SPKA PPC3_PIG           = 2.000000
libVersion=0x10006
TAS2563混频器命令 SEC_MI2S_RX 音频混合器 MultiMedia1 = 1。
出厂测试:找不到混频器。 请安装 tinymix。
TAS2563混频器命令 TAS2563 IVSENSE 使能= 1。
出厂测试:找不到混频器。 请安装 tinymix。
出厂测试:无法播放/data/vendor/pa_cal/silence.wav. 请安装 tinyplay。
出厂测试:已开始回放/data/vendor/pa_cal/silence.wav
工厂测试:/dev/tiload_node handle = 3.
nBook=140、nPage=45、nreg=124、pData[1]=b2、pData[2]=0xe7、  pData[3]=0xED、 pData[4]=0x0
nBook=140、nPage=46、nreg=8、pData[1]=0x8F、pData[2]=0xdc、  PData[3]=0x24、 pData[4]=0x0
nBook=140、nPage=47、nreg=108、pData[1]=0xF2、pData[2]=0x30、  pData[3]=0xa1、 pData[4]=0x0
nBook=140、nPage=46、nreg=32、pData[1]=0xf2、pData[2]=b0、  PData[3]=0x24、 pData[4]=0x0
nBook=140、nPage=46、nreg=40、pData[1]=0xae、pData[2]=0x8e、  pData[3]=0x41、 pData[4]=0x0
nBook=140、nPage=48、nreg=24、pData[1]=0x99、pData[2]=0x1a、  pData[3]=0xeb、 pData[4]=0x0
nBook=140、nPage=48、nreg=28、pData[1]=0x18、pData[2]=0xd、  pData[3]=0x82、 pData[4]=0x0
nBook=140、nPage=47、nreg=112、pData[1]=0xd4、pData[2]=0x3、  pData[3]=0x3a、 pData[4]=0x0
nBook=140、nPage=47、nreg=116、pData[1]=0x95、pData[2]=0x5d、  pData[3]=0x90、 pData[4]=0x0
nBook=140、nPage=47、nreg=124、pData[1]=0xaf、pData[2]=0x90、  pData[3]=bbf、 pData[4]=0x0
nBook=120、nPage=12、nreg=40、pData[1]=0x0、pData[2]=0x0、  PData[3]=0x0、 pData[4]=0x0
出厂测试:停止回放。
TAS2563校准值:
   Deva re = 0.00欧姆
   Deva rms_pow      = 0x00000000
   Deva t_limit      = 0x00000000
 SPK A 校准失败:RE 过低(限制:6.53)。
--------------------------------------------------------------------

我尝试访问 PPC3工具、但它没有显示任何应用。

请告诉我们 FTC 需要采取哪些额外步骤。

另请参阅以下文档

《TAS2563终端系统集成指南》以及 《TAS2555、TAS2557和 TAS2559工厂测试和校准指南》

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TO_2D00_SHENGHAO_2D00_2563.7zThis是 FTC 当前使用的 ftcfg 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu、

    我们的团队将查看这一点、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我将与我们的驾驶员支持团队一起检查 FTC 结果。

    关于 PPC3、您能否共享用于登录的帐户? (您可以发送包含地址的私人消息)我可以检查您被授予访问权限的应用程序是什么。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    您没有访问任何软件工具、我已授予您访问 PurePath 控制台和 TAS2563应用的权限。

    FTC 结果显示所有值为0、似乎器件配置不正确。 您是否尝试使用 bin 文件初始化设备? 它是否正常工作?

    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    PPC3仍然无法加载任何应用。

    您说的"设备配置不正确"是什么意思? 我们使用了 TI 共享的.bin 文件。 并且音频工作正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    您是否在企业网络中使用 PPC3? 是否可以确认您使用的是 W10系统? 我们看到一些情况是公司防火墙不允许 PPC3连接到下载服务器。 在这种情况下、您是否有机会使用不同的网络?

    如果音频工作正常、则记录路径可能是校准过程中出现问题的路径。 如果可能、您能否共享原理图和布局文件以解决任何硬件问题?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器