This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:在 TPA3156输出滤波器上听到电感器噪声

Guru**** 2386530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979998/tpa3156d2-inductor-noise-heard-on-tpa3156-output-filter

器件型号:TPA3156D2
Thread 中讨论的其他器件:TPA3116D2EVM

您好、先生、

 我的客户表示他们在 TPA3166的输出滤波器上听到了电感器噪声。 您是否愿意帮助检查任何错误或为测试/调试提供建议? 感谢你的善意帮助。

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果您有电感器器件型号和数据表、可以将其发送给我吗?  

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     供参考。

    e2e.ti.com/.../8422.110405346.pdf

     此外、我会将 TPA3116D2EVM 发送给客户进行测试/比较、并让您知道他们是否对测试有反馈。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这是电感器中自然发生的情况。 可以听到的电感器振铃量取决于电感器的居住位置。 我建议尝试几种不同的电感器、以查看客户是否听到差异。  

    此外、如果它们使用扬声器而不是电阻式虚拟负载、则扬声器的音量应比电感器大得多。

    此致、

    Robert Clifton