This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:VCC1和 VCC2的模拟电源

Guru**** 2826775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973800/pcm1690-analog-power-supplies-of-vcc1-and-vcc2

器件型号:PCM1690

您好!

VCC1和 VCC2的模拟电源是否内部连接?
此外,我的理解是否正确:VCC1是 VOUT5+/-~ VOUT8+/-的模拟电源,VCC2是 VOUT1+/-~ VOUT4+/-的模拟电源?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很遗憾、我还没有获得有关我的问题的信息。 那么、您能不能告诉我您的意见?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    很抱歉、我昨天没回答您的问题。

    您对 VCC 引脚和提供的通道正确无误。  我不认为它们在设计中直接连接在一起、但它们应该连接到 PCB 上的相同电位。  它们之间可能仍有一些更高的阻抗连接、但我不建议仅为一个引脚提供+5V 电压。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤