This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:96KHz Fs 时响应40kHz

Guru**** 2392015 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979295/pcm4104-40khz-responce-at-96khz-fs

器件型号:PCM4104

您好!

我们的客户针对高端设备对 PCM4104进行精确的模拟性能测量、以取代 A 公司的 DAC。

它是基本功能、在 AP2输入 FS=98KHz 时、40KHz 时的频率响应为-0.8dB。

在数字滤波器通带规格中、其预期值为0.454fs±0.002dB。

整个 PCM4104在高频下的实际性能是多少?DAC 中是否存在模拟后 LPF?

在终端设备上、它们是否应该通过优化二阶有源后 LPF 的"Q"设置来补偿这一实际特性、从而在40KHz 时获得0dB 平坦响应?

 

此致、

Mochizuki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    器件的输出端有一个开关电容器滤波器。  我们只注意到在 PDS 中20kHz 时的衰减、但我希望您测量的性能为:

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢您的快速回复。

     

    我们可以理解 PCM4104设计具有足够的老化、因此内部 SCF 截止频率有点低。

    我们的客户希望了解以下性能以定义其产品规格。

    20kHz 频率响应(典型值)和(最小值)值(fs 44.1K、48K、882K 和96KHz)。

    40kHz 频率响应(典型值)和(最小值)(fs 88、2K 和96KHz)。

     

    我希望数字域 DF 和 SCF 频率特性不会有很大的变化、因此各器件之间应该非常精确。

    您是否认为客户测得的频率响应几乎完全准确(典型值)和(最小值)?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    遗憾的是、20kHz 时的 SCF 衰减没有最小/典型/最大数据、但对于所有采样率、数据应大致相同。  这是一个典型规格、因此它可能有一些变化、但正如您提到的、它不应很宽。  客户的测量结果与数据表大致相同、所以我希望这是可以接受的。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的支持。

    这次我得到了客户的认可。

     

    此致、

    Mochizuki