This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:内部电平图

Guru**** 2524490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/973309/tlv320dac3203-internal-level-diagram

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

我们的客户希望详细了解内部级别图、以在 AVDD=1.77V 的条件下替换 AKM 器件。

他们希望获得 TI 对以下项目的确认。

 

什么是 INL/R 放大器级输出节点和 DAC 级输出节点的最大输出信号电压。

根据 AVdd=1.77V CM=0.9V 条件、我们预计两个输出最大电压均为1.74Vpp。 (1.77V-0.9V=0.87Vpeak,+/-0.87V=1.74Vpp)

导致 FSR 下的 DAC 输出信号为0.5Vrms = 0.707Vpp、没有比这更多功能、但他们只是想知道 DAC 模拟级净空。

这是正确的期望吗?

 

2、我们期望耳机放大器混频器的输入类型为电流输入、这意味着即使 INL/R 放大器输出和 DAC 输出都是最大电压、也不存在电压余量限制问题。 这是正确的理解吗?

根据我们的实验、如果降低 HP 放大器增益、则不会出现饱和、这表明输入节点没有电压余量限制。

 

3.即使更改 LDOIN 电压(=HP 电源电压),HP 放大器电压增益是否固定?

 

此致、

Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mochi、

    最大输出电压实际上取决于为耳机驱动器选择的电源。 独立于配置的输出共模电平、输出不能高于所选电源(LDOIN 或 AVDD)。 最大 DAC 输出信号实际上是满量程电平(0.5Vrms)。

    饱和水平也基于电源水平。 一旦输出开始达到电源电压、您应该会看到一些削波问题。

    3.- HP 放大器增益可通过第1页/寄存器0x10和0x11进行配置。 它与电源电平无关。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢你的答复。

     

    1.是的,耳机放大器的最大输出电压取决于耳机驱动器的电源。

    我们需要澄清级间 INL/R 放大器的最大输出电压。 它只是 CM 电压设置和 AVDD 电压吗?

     

    2.我们关注的是“HP 放大器输入级”饱和水平。

    如果我们设置-6dB HP 放大器增益、即使我们同时输入 INL/R 最大输出和 DAC 满量程输出、HP 放大器输出级也不会饱和。 这是正确的期望吗?

     

    3.我已确认。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mochizuki San、

    是的、它是 CM 电压设置和 AVDD 电平。

    2.-是的,这是正确的期望。 饱和电平与输入级无关。 它受电源限制。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     

    感谢您的耐心等待、我们的客户可以达成全面的理解。

     

    此致、

    Mochizuki